¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Los tratamientos superficiales más resistentes para metales: indestructibles, duraderos y de bajo mantenimiento
Los tratamientos superficiales son un componente importante en los procesos de fabricación industrial modernos. Protegen la superficie de los materiales y componentes contra el desgaste, la corrosión y otras influencias dañinas. La elección del tratamiento adecuado de la superficie depende en gran medida de los requisitos que se impongan a la superficie. Hay una serie de tratamientos de superficie diferentes que se pueden utilizar en función de sus necesidades. En este artículo del blog presentamos los tratamientos de superficie más resistentes, duros y duraderos.
Revolucione sus aplicaciones con tratamientos superficiales de carbono similar al diamante (Diamond Like Carbon, DLC)
El carbono similar al diamante (DLC) se conoce como una superficie extremadamente dura pero de baja fricción y a menudo se utiliza en la industria para proteger herramientas, maquinaria y otras superficies. También se utiliza ampliamente en tecnología médica porque tiene un riesgo muy bajo de desgaste de la herramienta.
El DLC ofrece muchos beneficios sobre los tratamientos de superficie convencionales. Por un lado, es muy duradero y protege las superficies frente a la corrosión y el desgaste. Por otro lado, es muy suave y de baja fricción, lo que lo convierte en una muy buena opción para superficies que se tocan regularmente. Además, es un material muy respetuoso con el medio ambiente, ya que no contiene sustancias nocivas y, por lo tanto, no tiene efectos nocivos en el medio ambiente.
El carbono similar al diamante es un tipo de carbono utilizado para tratamientos superficiales. Consiste en una fina capa de carbono amorfo, que forma una superficie muy suave y dura que es altamente resistente al desgaste, los arañazos y la corrosión. Es altamente resistente a las reacciones químicas, lo que lo convierte en una opción ideal para muchas aplicaciones industriales. Se puede aplicar de diversas formas, como pulverización, dispersión del cátodo, depósito de plasma y muchas más.
Resistente a las salpicaduras de soldadura (Weld Spatter Resistant, WSR): la protección óptima contra las salpicaduras de soldadura
El trabajo de soldadura en la industria también aumenta la necesidad de encontrar productos que protejan contra los efectos nocivos de las salpicaduras de soldadura. Una forma de hacerlo es utilizar materiales que se llaman “resistentes a las salpicaduras de soldadura”. Una de estas opciones es Resistente a las salpicaduras de soldadura.
La resistencia a las salpicaduras de soldadura es un tipo de tratamiento superficial en el que se aplica un recubrimiento especial para evitar que se adhieran las salpicaduras de soldadura. Este recubrimiento se suele aplicar principalmente para proteger contra la adhesión de salpicaduras de soldadura, pero al mismo tiempo aumenta la protección contra la corrosión y el desgaste.
Las superficies resistentes a las salpicaduras de soldadura son muy duraderas y se pueden utilizar en diversas aplicaciones.
Es un tratamiento de superficie sencillo y de bajo mantenimiento. Es rentable, muy eficiente y ofrece una alta resistencia al calor, al frío y a la humedad, al tiempo que es fácil de manejar.
Cromo negro a baja temperatura (LTBC)
El revestimiento de cromo negro a baja temperatura es un innovador tratamiento superficial que se aplica a bajas temperaturas. Esta tecnología es uno de los métodos más modernos y eficientes para tratamientos superficiales.
El cromo negro a baja temperatura crea una capa de cromo negro que es extremadamente resistente y duradera. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de acero. Al aplicar cromo negro a baja temperatura, la superficie metálica se vuelve más resistente a la abrasión y la corrosión, y se pueden lograr hermosos tonos negros.
Este tratamiento superficial ofrece una muy buena resistencia a la corrosión, la abrasión y el desgaste. Además, este recubrimiento está unido permanentemente a la superficie. Es muy resistente y duradero.
El cromo negro a baja temperatura ofrece una serie de ventajas sobre otros tratamientos superficiales. Por un lado, es más fácil y rápido de usar que otros métodos porque se aplica a bajas temperaturas. Por otro lado, el recubrimiento es muy robusto y tiene una larga vida útil. Además, el recubrimiento es altamente resistente a tensiones mecánicas e influencias químicas.
La placa de cromo negro a baja temperatura es un tratamiento de superficie altamente eficiente y ofrece una serie de ventajas. No puede astillarse ni desprenderse. Forma una película uniforme y ofrece una alta resistencia a la corrosión, la abrasión y el desgaste. Esto lo convierte en una opción muy atractiva para muchas aplicaciones.
Configure sus piezas de montaje
Con el configurador MISUMI puede configurar libremente cojinetes, ejes y otros componentes.
Seleccione el tipo de componentes y establezca las tolerancias deseadas.