¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Sustancias que humedecen la pintura: ¿Qué son las LABS?
Las sustancias que interfieren con la pintura, abreviadas como LABS, conducen a resultados deficientes al recubrir materiales y piezas de trabajo. El esfuerzo necesario para las reparaciones posteriores es enorme. Por lo tanto, es importante conocer las fuentes de LABS en producción y tomar medidas preventivas si es necesario. A continuación, se presentan las fuentes de LABS y se muestran las opciones para identificar y eliminar las LABS.
¿Qué son las sustancias que deterioran la humectación de la pintura?
Las sustancias que interfieren con la pintura, abreviadas como LABS, provocan errores durante el proceso de pintura y también durante los recubrimientos y cuando se utilizan adhesivos. Estos errores se hacen evidentes, por ejemplo, a través de los llamados cráteres o perturbaciones de humectación. La causa del problema suele ser ciertos contaminantes que hacen que la pintura ya no se distribuya uniformemente por todas las áreas de la superficie. Los contaminantes pueden ser, por ejemplo: aceites, grasas o siliconas. En términos físicos, una tensión superficial diferente es responsable de lo siguiente: La contaminación tiene una tensión superficial más alta que la pintura y esto hace que la pintura retroceda. Los cráteres pueden, por ejemplo, extenderse a la superficie, lo que significa que permanece abierta y forma una superficie de ataque. En el caso de deficiencias de humectación, la alteración en la formación de película es más extensa y la superficie no puede humedecerse completamente.
Los errores causados por LABS deben diferenciarse de inclusiones, burbujas, residuos en el sustrato y niebla de pulverización.
- (1) Revestimiento
- (2) Superficie
- (3) Sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- (4) Defecto de revestimiento causado
Por cierto, sin silicona no es lo mismo que sin LABS. Sin silicona se refiere exclusivamente a la ausencia de silicona. Puede haber otros contaminantes u otras sustancias que alteren la humectación de la pintura. Sin embargo, la silicona fue la primera sustancia que se observó que afectaba a la humectación. Sin LABS incluye silicona y otras sustancias.
Fuentes de LABS
Independientemente del material, también hay numerosas fuentes externas que pueden provocar LABS:
- Lubricantes
- Materiales de funcionamiento y auxiliares como detergentes, abrasivos, agentes abrillantadores
- Tubos y selladores
- Fuentes personales de LABS como cremas de manos, cosméticos, productos alimenticios, pero también pulseras de plástico, rastreadores de fitness, fundas para smartphones
Sin embargo, no es posible generalizar qué sustancia afecta a la humectación de la pintura. Siempre debe observarse la interacción individual entre las condiciones ambientales, la superficie que se va a recubrir y el tipo de recubrimiento.
Sin LABS o conforme en cuanto a LABS
Hay materiales, como los plásticos, que contienen plastificantes o agentes de liberación, que se consideran sustancias que alteran la humectación de la pintura. Sin LABS significa que dichas sustancias no se producen ya en el propio material. Sin embargo, esto no significa automáticamente que sea conforme en cuanto a LABS, al igual que conforme en cuanto a LABS no significa automáticamente sin LABS. La conformidad con LABS siempre debe considerarse en el contexto del material y el recubrimiento o pintura deseados. La conformidad con LABS se prueba de acuerdo con VDMA 24364. No debe haberse producido ningún deterioro de humectación de la pintura durante la prueba. Para cumplir con los estándares de LABS, los surfactantes, por ejemplo, pueden modificarse eliminando ciertos componentes de tal manera que ya no generen LABS. En la industria de la pintura se utilizan a menudo surfactantes como agentes humectantes o dispersantes. Por lo tanto, no es raro que un material que no está libre de LABS no muestre deterioro de la humectación de la pintura en una prueba de acuerdo con VDMA 24364 y, por lo tanto, se considera que cumple con LABS. Es importante tener en cuenta que esto solo se aplica al procedimiento utilizado en la prueba. Otros sistemas de pintura y métodos de prueba pueden dar lugar a resultados desviados.
Algunos materiales son más fáciles de hacer sin LABS o conformes en cuanto a LABS. Los motivos son que no contienen LABS que puedan liberarse o que sean más fáciles de limpiar debido a sus propiedades físicas.
Identificación de LABS: Hoja de la norma 24364 de la VDMA
La VDMA es una asociación de expertos cuya tarea es estandarizar las pruebas de LABS y proceder de forma independiente del material y adaptada a la aplicación individual. Estas pruebas generalmente válidas se definen en la hoja de la norma 24364 de la VDMA. Es importante comprender que no es posible proporcionar un perfil completo de todas las LABS. En su lugar, debe demostrarse el efecto perjudicial en el caso individual específico.
Básicamente, siempre se debe hacer la siguiente pregunta sobre el producto que se va a evaluar:
- ¿Entrará en contacto con la pintura (o adhesivos y otras sustancias de recubrimiento) en la planta de procesamiento de pintura? ¿Entrará en contacto con la superficie que se va a pintar?
- ¿Cuáles son las condiciones generales en el lugar de uso? Esto también incluye la temperatura ambiente, la humedad y otros parámetros.
Zonas LABS
La hoja de la norma 24364 de la VDMA también define tres zonas que describen la relevancia de los LABS dentro de un taller de pintura y luego justifican diferentes requisitos con respecto a la limpieza de los productos que allí se utilizan.
El proceso de pintura directa se encuentra en la zona I. En este caso, la relevancia de las LABS es particularmente alta y los requisitos de limpieza son los más estrictos: No debe haber sustancias que alteren la humectación de la pintura.
La zona II también se encuentra en el área de procesamiento de pintura, pero ya está fuera de la zona de contacto directo. En esta área, hay cierto grado de contaminantes tolerables; sin embargo, no deben producirse defectos de pintura perceptibles.
La zona III ya no se cuenta como área para el procesamiento de pintura, pero sigue estando dentro de la operación. Los LABS ya no son relevantes en este caso. No influirían en el proceso de pintura. Si los productos se utilizan en más de una zona simultáneamente, se deben cumplir todos los requisitos de zona.
En función de los requisitos, los productos pueden dividirse en cinco grupos, cada uno de los cuales se prueba de forma diferente. El Grupo A incluye, por ejemplo, todos los productos con contacto directo con pintura, disolventes o superficies; el Grupo B y C incluye productos con contacto indirecto con ellos. Los productos del grupo T se utilizan a altas temperaturas y, por lo tanto, son relevantes para las LABS. El grupo S contiene sustancias que se aplican a la superficie que se va a pintar o que se pueden transportar a las dos primeras zonas.
Pruebas de conformidad de LABS según la hoja de la norma 24364 de la VDMA
Para la prueba de conformidad de LABS de acuerdo con la hoja de la norma 24364 de la VDMA son necesarios los siguientes pasos:
- Seleccionar el grupo de productos y la clase de prueba.
- Realizar una prueba de calibración.
- Realizar la prueba, evaluarla y documentarla.
Al seleccionar el grupo de productos y la clase de prueba, resulta útil tanto el uso previsto del producto como la clasificación de zona descrita anteriormente. La clase de prueba se selecciona entonces en función de la carga cuando se utiliza según lo previsto. Antes de la prueba real, la prueba de calibración es esencial. De este modo se garantiza que todos los equipos de prueba y trabajo utilizados, así como el entorno de trabajo en sí, cumplan con las LABS. De lo contrario, no se puede evaluar de forma fiable si algún error se debe al entorno de trabajo o al propio objeto de prueba. Una prueba de calibración puede ser, por ejemplo, someter el documento de prueba a la prueba planificada una vez.
Posteriormente, se realiza la prueba real. La muestra de prueba se coloca en el documento de prueba donde se realiza la prueba. Puede ser, por ejemplo, el enjuague de la muestra de prueba con disolvente. Espere hasta que el disolvente se haya evaporado por completo y, a continuación, lleve a cabo el proceso de pintura. En el estado secado, se evalúa la película de pintura. La evaluación consiste en una inspección visual sin ayuda adicional. Como resultado, se puede considerar que cumple con LABS o no cumple con LABS. La cuantificación no es el objetivo de este tipo de prueba. También es importante tener en cuenta que existen patrones de error dependientes de LABS e independientes de LABS, por ejemplo, que han aparecido cráteres, pero la superficie estaba completamente húmeda con pintura. En este caso, el producto seguiría cumpliendo con LABS.
Estrategias de prevención y eliminación
Las fuentes de LABS son numerosas y, por lo tanto, es aún más importante garantizar con antelación que la producción cumpla con LABS. Los productos que no cumplan con LABS deben eliminarse de la producción correspondiente. Alternativamente, existen varios métodos para la limpieza de LABS, por ejemplo, con productos químicos humectantes o con la ayuda de plasma.
Si se producen defectos de pintura, la única opción suele ser lijarlos o, en el peor de los casos, desecharlos. Sin embargo, cada lijado también requiere volver a limpiar y la pieza afectada debe volver a pintarse. Esto conlleva altos costes, por lo que la limpieza es la máxima prioridad al procesar y preparar pinturas y recubrimientos.