Información sobre el producto

Selección entre resortes mecánicos y resortes de gas

Los resortes mecánicos y los resortes de gas son dos de los tipos de resortes más utilizados. Almacenan fuerzas y las liberan de nuevo según sea necesario. ¿Pero qué tipo de resorte es adecuado para qué aplicación?

9 minutos para leer

Rodamientos de bolas sellados: juntas, arandelas de sellado y arandelas de tapa

Los rodamientos de bolas son componentes críticos en muchas máquinas y equipos y desempeñan un papel central en el movimiento de baja fricción de las piezas. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de un ingeniero de diseño es la protección basada en el diseño de los rodamientos de bolas contra sobrecargas y fallos debidos al sobrecalentamiento, contaminación e influencias externas. Los rodamientos de bolas se pueden sellar, por ejemplo, o se pueden utilizar rodamientos de bolas ya sellados por la fábrica para lograr la mayor vida útil posible. Para minimizar la fricción y el desgaste, es necesario asegurarse de que los rodamientos estén suficientemente lubricados. Como parte del mantenimiento, los rodamientos de bolas deben comprobarse y relubricarse según sea necesario. Sin embargo, la tecnología industrial moderna utiliza cada vez más rodamientos sellados autolubricantes o no reparables, que ya están equipados por el fabricante con los elementos de sellado y depósitos de lubricante correspondientes.

9 minutos para leer

Cerámica técnica en la práctica: tornillos cerámicos, rodamientos cerámicos y rodamientos híbridos

Las cerámicas técnicas son cerámicas utilizadas en aplicaciones técnicas especializadas. Debido a sus propiedades especiales, como la resistencia a altas temperaturas y a los productos químicos, a menudo son la mejor opción en ciertas aplicaciones como los componentes de metal, por ejemplo. En este artículo se muestran algunas de sus posibles aplicaciones y se analiza la composición del material y la producción de cerámica técnica.

11 minutos para leer

Transportadores de ruedas, transportadores de rodillos y bandas de rodillos: construcción, función y ventajas

Los ingenieros de manipulación de materiales recurren a los transportadores de rodillos para transportar productos, bienes y materiales de manera eficiente. Son inestimables, especialmente en logística, pero también en muchos otros sectores y diversos procesos de fabricación. En este artículo se analiza cómo se construyen los transportadores de rodillos, cómo funcionan y qué variantes existen.

11 minutos para leer

Resortes industriales de compresión de gas: diseño, ventajas y usos

Los resortes de compresión de gas soportan piezas móviles o compensan el peso. Se utilizan, por ejemplo, para puertas, escotillas o brazos giratorios. Por motivos de seguridad, especialmente en ingeniería mecánica e ingeniería de planta, puede ser útil dotar a ciertos componentes y máquinas de escotillas. Los resortes de gas permiten abrirlos y cerrarlos, especialmente en puertas y escotillas pesadas. En este artículo del blog se explica cómo funcionan, qué variantes hay y dónde más se pueden utilizar.

13 minutos para leer

Cintas transportadoras: construcción, capacidad de transporte y selección de cinta para procesos optimizados

Las cintas transportadoras son sistemas transportadores versátiles que desempeñan un papel fundamental para optimizar los procesos de producción industrial. Desde su diseño básico hasta los diversos tipos de transmisión y la capacidad de la cinta transportadora, en este blog se destaca cómo sacar el máximo partido de su cinta transportadora. También echaremos un vistazo a las diferentes formas de cintas utilizadas en las cintas transportadoras y le mostraremos qué buscar al reemplazar las cintas para garantizar un funcionamiento sin problemas en su planta industrial.

9 minutos para leer