Información sobre el producto

Rodillos y ruedas para usos industriales – Construcción y aplicaciones

En la ingeniería mecánica y en los procesos de automatización en general, es esencial que los materiales y los componentes de construcción se transporten de forma rápida y eficiente de A a B. Esto requiere una guía y una alineación intencionadas a lo largo de las rutas de transporte. Los rodillos y los tambores contribuyen significativamente a cumplir estas funciones. En este artículo se examina qué tipos de materiales se utilizan y para qué aplicaciones específicas se utilizan rodillos.

16 minutos para leer

Detalles de las plaquitas de elastómero para acoplamientos

Los acoplamientos de elastómero son un tipo de acoplamiento de eje. Transfieren el par entre dos ejes y realizan tareas como la transmisión de potencia, la compensación de errores de alineación, pero también la amortiguación de impactos y vibraciones. Los acoplamientos de elastómero garantizan una transmisión de potencia óptima mediante el uso de varios materiales, y también en función de sus propiedades y forma del material. Las propiedades del acoplamiento de elastómero respectivo evitan simultáneamente que las vibraciones del eje de accionamiento se transmitan al eje acoplado. En el siguiente artículo se analiza qué propiedades son, cómo se determina la dureza de los elastómeros y qué ejemplos de aplicación existen.

9 minutos para leer

Platinas de posicionamiento como guía óptima en la máquina: Descripción general y aplicaciones

Este artículo explora los diferentes tipos de platinas manuales y sus aplicaciones. Las platinas manuales son mesas especiales que se utilizan, entre otras cosas, en la garantía de calidad y en la tecnología de medición automatizada para la calibración y la monitorización de procesos.

7 minutos para leer

Engranaje sinfín: Expertos en relación de engranajes de bajo ruido

Los engranajes sinfín son una parte importante del diseño de muchas máquinas y sistemas. Ofrecen altas relaciones de cambio y transmisión de par, a la vez que ocupan poco espacio en la aplicación mecánica gracias a su diseño que ahorra espacio. Para encontrar la mejor solución posible para sus requisitos específicos, es importante seleccionar los componentes adecuados en función de las especificaciones y requisitos de rendimiento requeridos.

9 minutos para leer

Pasadores en voladizo/pasadores de cojinete en voladizo, diseño y aplicación

Los pasadores en voladizo/pasadores de cojinete en voladizo son fijaciones esenciales que se utilizan en numerosos sistemas mecánicos para almacenar y conectar componentes giratorios. Actúan como puntos de pivote y contribuyen a la estabilidad y precisión en aplicaciones de ingeniería mecánica y automatización. Este artículo presenta varios diseños y ejemplos de aplicaciones de pasadores en voladizo y pasadores de cojinete en voladizo.

9 minutos para leer

Placas angulares y soportes angulares: Descripción general y campos de aplicación

Se producen diferentes fuerzas en las conexiones de esquina o borde de las estructuras, lo que puede provocar la flexión o incluso el fallo de la construcción si no hay suficiente soporte o disipación. Las conexiones angulares pueden ayudar en este caso y proporcionar estabilidad. Se utilizan para distribuir eficazmente las fuerzas y cargas en estructuras de bastidor y estructuras de carga. El siguiente artículo explica diferentes tipos de soportes de montaje y soportes angulares que se utilizan en muchas aplicaciones industriales para estabilizar uniones angulares.

10 minutos para leer