Información sobre el producto

Chavetas paralelas y cónicas: normas y estándares

Las chavetas paralelas y cónicas son dos elementos de conexión comunes en la industria de ingeniería mecánica. Se utilizan para crear una conexión de bloqueo forzado entre dos componentes. En este artículo, los dos tipos de chaveta se examinan con más detalle y se explican sus áreas de aplicación.

8 minutos para leer

Anillos de retención de tipo C – Directrices de compra

Los anillos de retención son un componente importante de muchas máquinas y sistemas que sirven para fijar cojinetes, ejes, pernos y otros componentes. Un tipo de anillos de retención de uso común es el tipo C, que se fabrica de acuerdo con la norma japonesa JIS. En este artículo, aprenderá más sobre los anillos de retención de tipo C y la norma japonesa JIS.

9 minutos para leer

Transmisión de movimientos rotacionales – Aspectos básicos de los acoplamientos

Cuando los árboles y los ejes están acoplados en una máquina, siempre hay una desalineación entre los puntos centrales de los ejes. El acoplamiento compensa este error de alineación por la elasticidad del componente o elemento mecánico durante la rotación o transmisión de potencia. Tanto si es un ingeniero experimentado como si simplemente se está sumergiendo en el mundo de la ingeniería mecánica, este artículo le proporciona una visión completa de los conceptos básicos de los acoplamientos.

5 minutos para leer

Ventajas de los movimientos lineales precisos: todo sobre los ejes lineales

Los ejes lineales son cada vez más populares en la tecnología de transmisión. Ofrecen un alto grado de precisión en el movimiento. Los ejes lineales presentan varias ventajas en comparación con los ejes tradicionales, como una gran rigidez, alta precisión de posicionamiento, mayor vida útil y también un excelente rendimiento de control.

21 minutos para leer

Seguidores de levas y rodillos: conocimiento básico y uso

Desde sistemas transportadores hasta líneas de producción controladas por robots, los seguidores de leva permiten el movimiento sin esfuerzo de las cargas. Un proceso fluido en la fabricación industrial y la manipulación de materiales depende de sistemas de movimiento eficientes y precisos. Los seguidores de leva y los seguidores de rodillo desempeñan un papel decisivo en este caso. En este caso, los seguidores de leva y los seguidores de rodillo garantizan una guía fiable del movimiento lineal. En este artículo del blog profundizamos en el conocimiento básico de estos componentes y examinamos su uso previsto en la práctica industrial.

8 minutos para leer

Tipos de motores eléctricos y sus características

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Se basan en el principio de inducción electromagnética. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, por ejemplo, como solución de accionamiento en máquinas industriales.

11 minutos para leer