¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Seguidores de levas y rodillos: conocimiento básico y uso
Desde sistemas transportadores hasta líneas de producción controladas por robots, los seguidores de leva permiten el movimiento sin esfuerzo de las cargas. Un proceso fluido en la fabricación industrial y la manipulación de materiales depende de sistemas de movimiento eficientes y precisos. Los seguidores de leva y los seguidores de rodillo desempeñan un papel decisivo en este caso. En este caso, los seguidores de leva y los seguidores de rodillo garantizan una guía fiable del movimiento lineal. En este artículo del blog profundizamos en el conocimiento básico de estos componentes y examinamos su uso previsto en la práctica industrial.
Los seguidores de levas y rodillos son componentes utilizados en sistemas y máquinas herramienta para guiar el movimiento de piezas, piezas de trabajo o herramientas. Ambos componentes se utilizan ampliamente en la industria debido a su alta precisión, alta resistencia y baja fricción. Incluso si los seguidores de leva y los seguidores de rodillo tienen un amplio campo de aplicación, en la tecnología de transportadores se utilizan generalmente rodillos de pista recubiertos.
¿Qué son los seguidores de rodillo?
Los seguidores de rodillo se basan en rodamientos de rodillo y son capaces de absorber cargas radiales y cargas axiales altas. Las cargas axiales pueden surgir, por ejemplo, debido a una desalineación o a un funcionamiento desigual. La carga axial permitida depende del perfil del anillo exterior y del elemento rodante utilizado.
Los seguidores de rodillo se pueden diseñar con o sin junta y con una superficie de carrera coronada o plana. Hay disponibles rodillos de complemento completo sin jaulas para aplicaciones de trabajo pesado que pueden aceptar cargas radiales más altas.
También hay disponibles seguidores de rodillo también en versiones con o sin anillo interior, lo que significa que utilizan el eje como superficie rodante o el anillo interior, que se monta en un eje.
Conocimientos básicos sobre seguidores de leva
Los seguidores de leva son seguidores de rodillo especiales que se pueden sellar en ambos lados y tienen una guía axial. Están equipados con un perno de eje, que se puede utilizar para sujetarlos a componentes adyacentes de la máquina.
A menudo, un perno con una rodadura endurecida reemplaza el anillo interior. El perno tiene una rosca y está equipado en ambos lados con un casquillo hexagonal u otra forma de accionamiento para que pueda montarse fácilmente.
Las superficies del seguidor de leva pueden estar hechas de diferentes materiales para ciertas aplicaciones.
Seguidores de leva o de rodillo: ¿cuáles son las diferencias?
Los seguidores de leva y los seguidores de rodillo difieren en cómo se sujetan y cómo están diseñados. A continuación se explican con más detalle algunas diferencias:
- Los rodillos de leva se pueden montar de forma fácil y compacta gracias a su espárrago de rodillo macizo. Su anillo exterior de pared gruesa puede absorber cargas radiales y axiales altas. Los seguidores de rodillo no tienen un espárrago de rodillo, pero están montados en un eje en voladizo adecuado. Tanto los seguidores de leva como los seguidores de rodillo están diseñados para rodar sobre contrarrodillos.
- Los seguidores de leva con rodamientos de rodillos cilíndricos están diseñados para cargas permanentes más altas, por ejemplo, mientras que las variantes con guías de jaula son adecuadas para cargas radiales más elevadas y velocidades más altas. Los seguidores de rodillo pueden absorber cargas radiales muy altas, incluso abruptas, debido a su anillo exterior de pared gruesa. Los seguidores de rodillo equipados con una guía axial pueden absorber mayores fuerzas axiales y son especialmente adecuados para aplicaciones en las que no hay superficies rodantes laterales.
- Los seguidores de rodillo son adecuados para aplicaciones que implican principalmente el soporte y la estabilización de cargas, como en equipos de elevación o cintas transportadoras. Los seguidores de leva también se utilizan en aplicaciones en las que se requiere una dirección o maniobra precisa, así como en entornos con condiciones de espacio restringido. Se utilizan en unidades de engranajes de leva, guías o líneas de producción automatizadas.
- Los seguidores de leva y los seguidores de rodillo se pueden fabricar con diferentes materiales. El material tiene una influencia directa en las características y la resistencia de los rodillos. Se deben tener en cuenta diferentes factores a la hora de seleccionar el material en función de los requisitos de la aplicación, incluida la capacidad de carga, las condiciones ambientales, la absorción de impactos o el comportamiento de desgaste.
Uso eficiente de seguidores de leva y rodillo
Para lograr el mejor rendimiento posible, es importante que los ingenieros mecánicos seleccionen el componente adecuado para cada fin. Se pueden realizar movimientos lineales y movimientos de viraje con seguidores de leva y rodillo, por lo que desempeñan un papel muy importante en los sistemas de transportadores.
Algunos ejemplos de aplicaciones en la construcción de máquinas especiales son:
- Máquinas de embalaje: Los seguidores de leva y rodillo se utilizan a menudo en sistemas de embalaje para transportar mercancías para el proceso de embalaje posterior. Garantizan una manipulación fluida de los materiales, lo que aumenta la eficiencia del proceso de embalaje.
- Sistemas transportadores para cargas pesadas: En líneas de montaje e instalaciones de producción, los seguidores de leva y rodillo permiten transportar con suavidad materiales y componentes, incluso si los sistemas están expuestos a enormes cargas de peso. Los seguidores de rodillo se utilizan para transportar estas cargas y soportar la cinta transportadora.
- Sistemas de almacenamiento automatizados y sistemas de logística: En almacenes automatizados y centros logísticos, los seguidores de leva y rodillo facilitan el transporte y la distribución de la mayoría de los productos. Garantizan que las cintas transportadoras se mantengan en su trayectoria y no se desvíen hacia un lado.
- Sistemas robóticos: En sistemas robóticos, los seguidores de leva permiten la movilidad y la flexibilidad de los robots, así como un control preciso de la dirección, especialmente al tomar curvas. Los seguidores de rodillo, por ejemplo, proporcionan mayor estabilidad al mover y colocar piezas o cargas móviles.
Ejemplo de una aplicación
La mesa de giratoria de 8 posiciones se utiliza para girar la pieza de trabajo en diferentes posiciones durante el procesamiento. Esto permite un procesamiento eficiente y preciso de la pieza de trabajo en varias operaciones.

Mecanismo de rotación periódica
- (1) Rodamiento de bolas de ranura profunda/doble blindaje
- (2, 3, 4) Collarines metálicos
- (5) Tuercas en U finas
- (6) Eje voladizo/versión con collarín de centrado/estándar/con rosca/con ranura de bloqueo
- (7) Discos de plástico extrafinos/resistentes a la abrasión
- (8) Muelles de tensión/Carga extrabaja/Carga baja/Carga baja a media/Carga media
- (9) Pernos de resorte/superficies de chaveta
- (10) Ejes en voladizo/con brida/con ranura de bloqueo
- (11) Cilindro compacto
- (12) Conjunto de sujeciones-ojal para cilindro compacto
- (13.17) Cojinetes esféricos
- (14.18) Pivotes de precisión/rectos/con anillos de retención
- (15) Cilindro compacto
- (16) Conjunto de sujeciones/ojal para cilindro compacto
- (19) Seguidores de leva/orificio hexagonal/sin junta/versión en corona
Funcionamiento:
La mesa giratoria se controla mediante un avance angular que mueve la mesa a las posiciones deseadas. Esto se hace retrayendo un cilindro que retira el dedo giratorio de la ranura del engranaje giratorio. Aquí, los seguidores de leva y los seguidores de rodillo sostienen la mesa giratoria durante el movimiento y garantizan una guía continua.
Una vez retraído el cilindro, la pinza del trinquete se activa mediante la extrusión y se acopla en el engranaje del trinquete, lo que pone en movimiento la mesa de giratoria. Un resorte de tensión garantiza que la garra del trinquete se presione contra el engranaje del trinquete para garantizar una rotación estable.
Además, la garra de la mesa giratoria se inserta a través del cilindro en la ranura del engranaje giratorio para permitir un posicionamiento rotacional preciso. Una vez alcanzada la posición deseada, el cilindro se retrae de nuevo para completar el proceso. De esta manera, se produce el posicionamiento rotacional de la mesa giratoria para un procesamiento eficaz de la pieza de trabajo.
Mantenimiento regular de seguidores de leva y seguidores de rodillo
Los seguidores de leva y los seguidores de rodillo son relativamente fáciles de reparar, por lo que se utilizan comúnmente en varias áreas industriales.
Observe las siguientes tareas de mantenimiento para los rodillos:
- Es importante una limpieza regular de las superficies de los rodillos y las pistas de rodadura para eliminar la suciedad, el polvo u otros contaminantes que podrían afectar al funcionamiento.
- La introducción de lubricantes en los orificios de lubricación de los cojinetes de rodillos ayuda a reducir la fricción y a prolongar la vida útil de los rodillos. Esto es especialmente importante para evitar el ruido no deseado y un desgaste excesivo. Siga siempre la información individual proporcionada por el fabricante del lubricante.
- La alineación correcta de los rodillos es crucial para garantizar un movimiento suave y eficiente de las cargas. Si es necesario, se debe ajustar la alineación.