¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Selección entre resortes mecánicos y resortes de gas
Los resortes mecánicos y los resortes de gas son dos de los tipos de resortes más utilizados. Almacenan fuerzas y las liberan de nuevo según sea necesario. ¿Pero qué tipo de resorte es adecuado para qué aplicación?
En este artículo aprenderá todo lo que necesita saber sobre resortes y resortes de gas, sus diferentes propiedades y aplicaciones. Le presentaremos los tipos de resortes más importantes y le daremos consejos sobre cómo encontrar los resortes adecuados para su aplicación.
¿Por qué debería considerar utilizar resortes mecánicos o de gas para su aplicación?
Los resortes y los resortes de gas a menudo se utilizan en aplicaciones que necesitan almacenar y posteriormente liberar energía. Estas propiedades los convierten en una buena opción para una variedad de aplicaciones industriales. También ayudan a reducir la fricción y facilitan un movimiento suave. También pueden transportar cargas y ejercer una fuerza constante sobre las cargas. Es importante seleccionar el tipo correcto de resorte para la aplicación a fin de garantizar un rendimiento y seguridad óptimos. Los resortes y los resortes de gas difieren en términos de sus propiedades, como su fuerza, longitud y amortiguación. Además de los resortes, los materiales amortiguadores también son adecuados para amortiguar fuerzas mecánicas. Obtenga más información sobre esto en este artículo: Materiales amortiguadores en mecánica y construcción: ideas, aplicaciones y beneficios.
Los resortes y los resortes de gas son muy populares porque son resistentes y duraderos. Pueden utilizarse durante muchos años en diversas condiciones ambientales. También son muy rentables, lo que los hace muy atractivos para muchas aplicaciones.
¿Qué son los resortes?
Los resortes son componentes mecánicos que almacenan y liberan fuerzas según sea necesario. Por lo general, consisten en un material elástico, como acero o plástico, y se pueden producir en varias formas y tamaños. Los resortes son un componente importante utilizado en ingeniería mecánica y se encuentran en una amplia gama de aplicaciones.
¿Qué propiedades tienen los resortes?
Los resortes tienen varias propiedades técnicas. La propiedad más importante es la constante de resorte, que describe la relación entre la fuerza ejercida (carga) y la desviación resultante. El gráfico de la constante del resorte cuando se ejerce una fuerza sobre el resorte se representa mediante el uso de la característica del resorte.
P - Carga en Newton
L - Longitud en mm
Pi - Precarga
Pmax. - Carga máxima permitida
Fzul. - Rango de carga permitido en N
L0 - Longitud libre
Lmax. - Longitud máxima permitida del resorte
X - Rango de trabajo en mm
P - Carga en Newton
L - Longitud en mm
Pmax. - Carga máxima permitida
Fzul. - Rango de carga permitido en N
L0 - Longitud libre
Lmin. - Longitud mínima bajo la máxima deflexión permitida
X - Rango de trabajo en mm
Otro factor importante es la forma del resorte, ya que influye directamente en la constante del resorte y en los posibles rangos de aplicación del resorte. Además de las propiedades técnicas, factores como la temperatura ambiente, la humedad y la resistencia a la corrosión también desempeñan un papel importante en la selección del resorte adecuado para una aplicación específica.
¿Qué formas de resortes hay?
Los resortes de hojas y los resortes de alambre se pueden utilizar en varias formas con sus características únicas, dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Los tipos más importantes de resortes utilizados en ingeniería mecánica son:
- Resortes de tensión: Este tipo de resorte contrarresta las fuerzas de tracción. Los resortes de tensión consisten en un cable de resorte helicoidal y tienen varios tipos de ojales u otras opciones de montaje en sus dos extremos. Los resortes de tensión suelen tener una forma cilíndrica. Además del diámetro del cable, la precarga y la desviación máxima permitida son cruciales para la aplicación prevista y la constante de resorte. Compre resortes de tensión en la tienda web MISUMI.
- Resortes de compresión: Este tipo de resorte contrarresta las fuerzas que comprimen el resorte. Al igual que los resortes de tensión, los resortes de compresión consisten en un alambre de resorte helicoidal y normalmente tienen extremos enrollados en bloques. Los resortes de onda son una forma especial de los resortes del eje del resorte de compresión. Estos utilizan elementos de resorte de onda, lo que reduce significativamente el requisito de espacio. Los resortes de compresión suelen tener diferentes características en función de la distancia entre los distintos arrollamientos activos. Descubra una amplia selección de resortes de compresión en la tienda web MISUMI.
- Resortes de hojas: Los resortes de hojas están hechos de láminas de resorte planas de acero. Los resortes de hoja pueden contrarrestar las fuerzas de tracción o compresión dependiendo de la aplicación. Además del número de superficies anguladas, el grosor del acero de la hoja del resorte influye significativamente en la constante del resorte.
- Resortes de torsión: Los resortes de torsión consisten en un cable de resorte enrollado y tienen un brazo de sujeción en ambos extremos. Absorben un momento de torsión que actúa en los devanados cambiando el ángulo de los brazos de sujeción. La constante de resorte se determina fundamentalmente por el número de devanados y los ángulos entre los dos brazos de sujeción. Compre resortes de torsión en la tienda web MISUMI ahora
- Resortes helicoidales: Los resortes helicoidales consisten en una placa de resorte enrollada, en donde un extremo se monta de manera segura en un rodillo. Absorben las fuerzas de tensión y torsión que actúan sobre los devanados en espiral del resorte sobre el extremo libre. La resistencia es constante después de alcanzar la carga máxima, independientemente de la desviación.
- Resortes de disco: Los resortes de disco son resortes planos en forma de disco con un diámetro externo en ángulo. Los resortes de disco son especialmente adecuados para su uso con conexiones roscadas y pueden contrarrestar fuerzas elevadas que comprimen el muelle.
¿Qué son los resortes de gas?
Los resortes de compresión de gas o los resortes de gas son cilindros presurizados que almacenan y liberan fuerzas según sea necesario. Consisten en un cilindro lleno de un gas (nitrógeno) bajo alta presión y de un pistón que se mueve dentro del cilindro y comprime el gas bajo fuerza. Los resortes de gas se pueden fabricar en diferentes tamaños y con diferentes rangos de compresión y tienen fuerzas de resorte ajustables continuamente. Visite la tienda web MISUMI y compre resortes de compresión de gas o resortes de gas de alta calidad.
¿Qué propiedades tienen los resortes de gas?
Los resortes de gas son muy potentes y pueden absorber grandes cargas. En comparación con los resortes normales, los resortes de gas tienen características de resorte más planas y pueden generar fuerzas de resorte altas (fuerzas de empuje) a pesar de su diseño compacto. La fuerza de empuje hacia fuera permanece constante durante casi todo el recorrido. Los resortes de gas son particularmente útiles en aplicaciones que requieren movimiento controlado. También se pueden utilizar en combinación con otros componentes, como sistemas hidráulicos, para permitir un control aún más preciso.
Los resortes de gas ejercen una fuerza constante sobre un objeto, normalmente requieren poco mantenimiento y son muy duraderos y resistentes cuando se utilizan según lo previsto.
¿En qué se diferencian los resortes mecánicos y los resortes de gas entre sí?
Los resortes y los resortes de gas difieren en varios aspectos. La diferencia más obvia es que los resortes suelen estar hechos de metal y generan su fuerza al deformar el material, mientras que los resortes de gas tienen una construcción de cilindro y pistón y generan fuerza al comprimir el gas de compresión.
La mayor ventaja de los resortes de compresión de gas es la capacidad de ajustar continuamente la fuerza del resorte en función de la presión de gas ejercida. Aunque la fuerza de los resortes convencionales está determinada por la forma, el número de bobinas y muchas otras características, la fuerza de los resortes de gas puede adaptarse individualmente a los requisitos de la aplicación. Los resortes de gas ofrecen mayor flexibilidad y precisión en la aplicación. Debido a sus propiedades técnicas, los resortes de gas también requieren significativamente menos espacio con la misma fuerza, por lo que son particularmente adecuados para su uso en entornos confinados. También pueden absorber cargas más altas y, por lo tanto, son la opción preferida en muchas aplicaciones, especialmente cuando se requiere movimiento controlado.
Los resortes convencionales son una alternativa rentable y versátil a los resortes de gas, pero son adecuados cuando los requisitos de precisión para la fuerza del resorte son ligeramente menores. Los resortes convencionales también son más resistentes a las fluctuaciones de temperatura y no requieren servicio para mantener su rendimiento.
¿Qué tipo de resorte es más adecuado para su aplicación?
La elección entre resortes y resortes de gas depende de la aplicación específica. Los resortes son generalmente una buena opción para aplicaciones que requieren una alta capacidad de carga y un diseño simple. Los resortes de gas, por otro lado, son una buena opción para aplicaciones que requieren un control preciso y una fuerza y velocidad continuamente ajustables.
También es importante tener en cuenta factores ambientales como la temperatura, la humedad y la resistencia a la corrosión. En entornos con altas temperaturas o alto contenido de humedad, los resortes de gas pueden ser una mejor opción porque son menos susceptibles a la corrosión y al desgaste. En cualquier caso, es importante considerar los requisitos específicos de la aplicación y realizar un análisis exhaustivo para tomar la decisión correcta entre los resortes y los resortes de gas.