Impresoras 3D industriales: componentes, configuraciones e impacto en la calidad de producción

La impresión 3D está revolucionando cada vez más los procesos industriales al combinar eficiencia y flexibilidad. En nuestro blog aprenderá todo sobre los materiales más importantes, el papel de los filamentos y cómo los componentes personalizados garantizan la precisión y la fiabilidad. Descubra lo que hay que evitar y cómo dimensionar correctamente los componentes de su impresora 3D marca la diferencia.

10 minutos para leer

Tornillos – Descripción general del estándar

Existen diferentes sistemas de designación para las propiedades de los tornillos. Los estándares subyacentes constituyen la base para clasificar y designar los tipos de tornillos. En este artículo se presentan brevemente algunos de los diferentes estándares de tornillos y sus diferencias, y se proporciona una descripción general de los tornillos en la región europea.

19 minutos para leer

Tipos de ajuste y tolerancias – Descripción general

Las tolerancias y los ajustes son fundamentales en el sector de la fabricación. En el sentido técnico, las tolerancias definen una desviación permisible de una propiedad definida, como una dimensión nominal. Garantizan que los productos y componentes cumplan los estándares de calidad requeridos.

10 minutos para leer

Aislamiento térmico: Descripción general de las clases y áreas de aplicación

El aislamiento es un tema clave en la tecnología y la industria modernas que va mucho más allá de mantener calientes los edificios. Ya sea el aislamiento eléctrico de motores, el aislamiento térmico de tuberías o la protección contra temperaturas extremas en procesos industriales, un aislamiento correcto es fundamental para la eficiencia, seguridad y durabilidad de sistemas y equipos. En ingeniería eléctrica, las clases de materiales aislantes desempeñan un papel esencial para garantizar que las máquinas eléctricas puedan funcionar de forma fiable en condiciones extremas. ¿Qué son exactamente los materiales aislantes y cómo ayudan a aumentar la eficiencia y la seguridad de los procesos industriales? Lo encontrará en el siguiente artículo.

10 minutos para leer

Opciones de fabricación y aplicación de productos semiacabados en ingeniería mecánica

Productos semiacabados o subconjuntos muy importantes en la industria. Son el paso intermedio entre las materias primas y el producto final terminado. Por lo tanto, son importantes para muchas empresas en la fabricación de sus productos. Sin productos semiacabados, las empresas tendrían que procesar las materias primas para sus propios productos. Este artículo explica cómo se fabrican los productos semiacabados y dónde se utilizan.

8 minutos para leer

Placas angulares y soportes angulares: Descripción general y campos de aplicación

Se producen diferentes fuerzas en las conexiones de esquina o borde de las estructuras, lo que puede provocar la flexión o incluso el fallo de la construcción si no hay suficiente soporte o disipación. Las conexiones angulares pueden ayudar en este caso y proporcionar estabilidad. Se utilizan para distribuir eficazmente las fuerzas y cargas en estructuras de bastidor y estructuras de carga. El siguiente artículo explica diferentes tipos de soportes de montaje y soportes angulares que se utilizan en muchas aplicaciones industriales para estabilizar uniones angulares.

10 minutos para leer

Pasadores en voladizo/pasadores de cojinete en voladizo, diseño y aplicación

Los pasadores en voladizo/pasadores de cojinete en voladizo son fijaciones esenciales que se utilizan en numerosos sistemas mecánicos para almacenar y conectar componentes giratorios. Actúan como puntos de pivote y contribuyen a la estabilidad y precisión en aplicaciones de ingeniería mecánica y automatización. Este artículo presenta varios diseños y ejemplos de aplicaciones de pasadores en voladizo y pasadores de cojinete en voladizo.

9 minutos para leer

Engranaje sinfín: Expertos en relación de engranajes de bajo ruido

Los engranajes sinfín son una parte importante del diseño de muchas máquinas y sistemas. Ofrecen altas relaciones de cambio y transmisión de par, a la vez que ocupan poco espacio en la aplicación mecánica gracias a su diseño que ahorra espacio. Para encontrar la mejor solución posible para sus requisitos específicos, es importante seleccionar los componentes adecuados en función de las especificaciones y requisitos de rendimiento requeridos.

9 minutos para leer

Platinas de posicionamiento como guía óptima en la máquina: Descripción general y aplicaciones

Este artículo explora los diferentes tipos de platinas manuales y sus aplicaciones. Las platinas manuales son mesas especiales que se utilizan, entre otras cosas, en la garantía de calidad y en la tecnología de medición automatizada para la calibración y la monitorización de procesos.

7 minutos para leer

Sustancias que humedecen la pintura: ¿Qué son las LABS?

Las sustancias que interfieren con la pintura, abreviadas como LABS, conducen a resultados deficientes al recubrir materiales y piezas de trabajo. El esfuerzo necesario para las reparaciones posteriores es enorme. Por lo tanto, es importante conocer las fuentes de LABS en producción y tomar medidas preventivas si es necesario. A continuación, se presentan las fuentes de LABS y se muestran las opciones para identificar y eliminar las LABS.

9 minutos para leer

Principios de tolerancias dimensionales y selección de ajuste

Las tolerancias dimensionales desempeñan un papel decisivo en el diseño mecánico e influyen directamente en la funcionalidad y la calidad de las máquinas, dispositivos y otros productos mecánicos. En el diseño mecánico, las tolerancias se refieren a las desviaciones permitidas de las dimensiones ideales de un componente o un grupo de ensamblaje. Existen diferentes sistemas de conexión, como el orificio estándar y el eje estándar. Para obtener más información sobre las clases de tolerancia, consulte nuestro artículo de blog “Clases de tolerancia según ISO 22081 y DIN ISO 2768”.

12 minutos para leer

Cómo seleccionar la superficie de componente adecuada: Conocimiento básico sobre la rugosidad de la superficie

La rugosidad y la dureza de la superficie son propiedades importantes que deben tenerse en cuenta al seleccionar componentes. Aunque existen varios métodos para medir la rugosidad o la rugosidad superficial de la superficie de un componente. Sin embargo, estas mediciones a menudo tienen que convertirse a una dimensión estándar.

6 minutos para leer

Lubricación de accionamientos de husillo a bolas: Lubricantes, áreas de aplicación e información general

Los accionamientos de husillo a bolas o husillos con recirculación a bolas nunca deben utilizarse sin lubricación; de lo contrario, su funcionalidad no se puede garantizar y su vida útil se acortará. Pueden utilizarse lubricantes como aceite o grasa para la lubricación. Este artículo explica qué lubricante es adecuado para qué motivos y cómo lubricar de forma óptima los husillos a bolas.

12 minutos para leer

Equipo de prueba y elementos de posicionamiento para piezas de chapa

En este artículo de blog, analizaremos más de cerca los equipos de prueba y los elementos de posicionamiento de las piezas de chapa, explicaremos su importancia para la calidad de la producción y examinaremos su aplicación en ingeniería mecánica. El control de calidad de las piezas de chapa es crucial para garantizar la calidad del producto y la satisfacción del cliente. La precisión y la exactitud son esenciales en la ingeniería mecánica y la construcción de máquinas especiales. En este caso se utilizan equipos de prueba como pasadores de prueba, casquillos de posicionamiento y otros elementos de posicionamiento de alta precisión, que permiten una comprobación eficaz y fiable de las piezas fabricadas.

8 minutos para leer

Sistemas de agarre para la manipulación de materiales en ingeniería mecánica

Especialmente en grandes plantas de producción y cadenas de producción, es imperativo tratar las técnicas de manipulación de materiales y piezas de trabajo. Debido solo al peso, es casi imposible, por ejemplo, mover los materiales manualmente. Aquí es donde comienza la manipulación de materiales: Los sistemas de agarre o las cintas transportadoras, por ejemplo, facilitan el movimiento y el control de los materiales y aumentan la eficiencia. A continuación, analizaremos con más detalle varios sistemas de garras y cómo se utilizan.

12 minutos para leer

Piezas estándar en la fabricación de herramientas: Pomos, palancas y mangos

Las piezas estándar son componentes fundamentales indispensables en la fabricación de herramientas y moldes. Son la base para la producción de moldes, herramientas y dispositivos precisos. Las piezas estándar son componentes estándar y se utilizan para aumentar la eficiencia, reducir los costes y garantizar la interoperabilidad de los procesos de fabricación. Este artículo describe cómo se definen las piezas estándar, qué las distingue de las piezas estándar y dónde se utilizan las piezas estándar, como pomos, palancas y mangos.

11 minutos para leer

Normas de seguridad en ingeniería mecánica

El cumplimiento de las normas de seguridad en ingeniería mecánica es un aspecto crucial para los fabricantes, operadores y otras partes involucradas para garantizar que las máquinas y sus entornos de trabajo cumplan con los requisitos legales aplicables y ofrezcan el más alto nivel de seguridad. Por lo tanto, la seguridad efectiva de las máquinas y las plantas es un criterio fundamental y constituye la base para trabajar sin accidentes en máquinas, plantas y equipos. Sin embargo, la evaluación y las pruebas de todas las piezas suelen requerir mucho esfuerzo. Por lo tanto, las normas de seguridad generalmente aplicables son una buena manera de regular y verificar posteriormente la seguridad de los componentes y productos. En este contexto, este artículo examina la seguridad de la maquinaria y algunas normas y directrices de seguridad comunes.

11 minutos para leer

Control numérico computarizado: ¿Qué es CNC en realidad?

Los controles numéricos, también conocidos como controles NC, son dispositivos para el control dirigido de máquinas. Convierten los datos codificados proporcionados al control NC en un portador de datos en los comandos de control correspondientes y las secuencias de trabajo y movimiento resultantes. La introducción del ordenador abrió nuevas posibilidades para mejorar los controles NC y hacerlos avanzar integrando el ordenador en los controles CNC. Ambos sistemas se examinan con más detalle en este artículo. Además, trata sobre el control PLC, que también es una estrategia para controlar máquinas y equipos industriales y a menudo se utiliza en combinación con controles (C)NC.

11 minutos para leer

Tecnología de medición: Control de calidad mediante métodos de medición

En la fabricación industrial, la tecnología de medición es un componente fundamental para la supervisión y el control de calidad. Las técnicas de medición industrial permiten recopilar y cuantificar datos e información precisos sobre los tamaños, propiedades y características de los objetos. El siguiente artículo analiza la importancia que tiene la tecnología de medición para el aseguramiento de la calidad e introduce algunos métodos de la tecnología de medición.

10 minutos para leer

Componentes mecánicos para ingeniería de automatización

La ingeniería de automatización abarca una amplia gama de componentes y tecnologías que trabajan juntos para automatizar y optimizar procesos y máquinas. Los componentes mecánicos sirven como uno de los componentes básicos para la implementación de sistemas automatizados. Estos componentes incluyen actuadores, sensores, sistemas de transmisión mecánica y otros elementos mecánicos necesarios para el movimiento, control y supervisión de sistemas y máquinas. Este artículo presenta los conceptos básicos de la automatización y la ingeniería de automatización y explica dónde se utilizan los componentes mecánicos.

10 minutos para leer