Juntas

Clases de resistencia a la tensión de tornillos y tuercas de acero inoxidable

La resistencia a la tracción del acero y el acero inoxidable es un parámetro fundamental en lo que respecta a la capacidad de carga y la seguridad de las juntas roscadas. Se compone de dos parámetros clave para tornillos de acero en función de los cuales se puede determinar fácilmente la resistencia a la tracción y el límite elástico. Sin embargo, a partir de un tamaño determinado, los tornillos de acero inoxidable y las tuercas de acero inoxidable están marcados con una combinación de letras y números (por ejemplo, A4-80). La combinación de letras y números dispuesta delante del guion asigna el tornillo así marcado a un grupo de materiales y a un grupo de aceros y, por lo tanto, proporciona información sobre las propiedades básicas del material del tornillo. El número 80 a la derecha del guion indica la clase de fuerza. En este artículo se muestra cómo utilizar la clase de resistencia de los pernos de acero inoxidable para determinar sus límites de uso y proporcionar una descripción general de la capacidad de carga de las clases de resistencia típicas.

10 minutos para leer

Tipos/propiedades e instalación de anclajes de alta resistencia

Los anclajes de alta resistencia son una forma especializada de anclajes metálicos. Su capacidad de carga es casi ilimitada en la interacción del sistema empleado y el sustrato compatible. Los anclajes de alta resistencia con una enorme capacidad de carga se utilizan en entornos industriales, como la construcción de máquinas. En el siguiente artículo se proporciona información sobre los diferentes tipos de anclajes de alta resistencia, sus usos y métodos de sujeción.

12 minutos para leer

Pasadores de bloqueo - Pasadores chaveta de resorte y pasadores de aleta - Formas y dimensiones

Los pasadores de chaveta de resorte y los pasadores de aleta (también llamados pasadores de bloqueo) son elementos de bloqueo para diferentes aplicaciones. A menudo se utilizan para conexiones de pernos como un elemento de bloqueo simple y liberable y se emplean para asegurar la fuerza axial. La fuerza axial no es la carga principal en la articulación. El elemento de bloqueo se utiliza principalmente para unir el conjunto. Por lo tanto, la fuerza axial suele ser inferior en varios órdenes de magnitud a la fuerza radial sobre el perno. En este artículo se analizan los principios de bloqueo de las uniones atornilladas con pasadores de bloqueo, junto con ejemplos de aplicación de los distintos elementos de bloqueo en ingeniería mecánica, y en base a qué criterios se pueden seleccionar estos elementos.

11 minutos para leer

Tornillos – Descripción general del estándar

Existen diferentes sistemas de designación para las propiedades de los tornillos. Los estándares subyacentes constituyen la base para clasificar y designar los tipos de tornillos. En este artículo se presentan brevemente algunos de los diferentes estándares de tornillos y sus diferencias, y se proporciona una descripción general de los tornillos en la región europea.

19 minutos para leer

Tipos, propiedades y utilización de anillos de retención

El anillo de retención es una de las herramientas más importantes en la construcción. Se utiliza para fijar componentes individuales y evitar el movimiento axial. En este artículo, veremos los diferentes tipos de anillos de retención, sus características y su utilización.

4 minutos para leer

Chavetas paralelas y cónicas: normas y estándares

Las chavetas paralelas y cónicas son dos elementos de conexión comunes en la industria de ingeniería mecánica. Se utilizan para crear una conexión de bloqueo forzado entre dos componentes. En este artículo, los dos tipos de chaveta se examinan con más detalle y se explican sus áreas de aplicación.

8 minutos para leer

Pasadores de tensión – Diseño y aplicación

Los pasadores de tensión o pasadores de resorte son elementos de sujeción mecánica hechos de acero para resortes. Estos elementos unen los componentes de forma segura y fiable, a la vez que ofrecen un cierto grado de flexibilidad. Son fáciles de instalar y proporcionan una distribución uniforme de la carga a través de la superficie del pasador y el orificio. Se utilizan ampliamente en muchas industrias y aplicaciones y son particularmente útiles en aplicaciones donde se requiere una conexión permanente sin el uso de tornillos u otros sujetadores.

12 minutos para leer