¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Piezas para la construcción de máquinas personalizadas
Las piezas personalizadas para máquinas, también conocidas internacionalmente como "piezas para máquinas de uso especial", desempeñan un papel importante en la ingeniería mecánica y, especialmente, en la construcción de máquinas personalizadas. Estos componentes especialmente diseñados suelen ser el núcleo de las soluciones de máquinas personalizadas y cumplen tareas que no se pueden realizar con piezas estándar.
Diferentes tipos de producción
El mundo empresarial distingue entre diferentes tipos de producción. Hay tres formas básicas tradicionales que se pueden diferenciar en cuanto al grado de repetición de los productos: producción única, producción en masa y producción variante.
- Producción única: La producción única crea entregables individualmente y en base a los pedidos. En comparación con otros tipos de producción, el control de la producción y la adquisición de materiales son más complejos para este tipo de producción. La producción única es especialmente común en la construcción de plantas y en la construcción de máquinas.
- Producción en masa: La producción en masa es un proceso caracterizado por grandes cantidades. Los productos o servicios suelen fabricarse para un mercado anónimo. Debido al gran número de unidades, los costes unitarios esperados para la producción en masa son relativamente bajos.
- Producción variante: Dependiendo del producto y la industria, la producción variante se puede dividir en producción en serie, producción tipográfica o producción por lotes. Los productos se fabrican en diferentes variaciones, variedades o cantidades.
Construcción de máquinas personalizadas como forma de producción única
La construcción de máquinas personalizadas es una subindustria de la ingeniería mecánica. Al igual que en la ingeniería mecánica tradicional, la construcción de máquinas personalizadas también implica el diseño y la producción de máquinas e instalaciones. La diferencia es que la construcción de máquinas personalizadas implica producir cada máquina específica individualmente, mientras que la construcción de máquinas clásica normalmente produce sistemas en serie y según especificaciones estandarizadas.
Las máquinas personalizadas están diseñadas para un propósito singular y deben cumplir requisitos de productos muy específicos. En la mayoría de los casos no existen soluciones estandarizadas para la tarea deseada, por lo que se requieren conocimientos especiales y un pensamiento innovador para la construcción de máquinas personalizadas. Las máquinas personalizadas se distinguen de las máquinas estándar por sus características técnicas únicas. Ofrecen un alto valor añadido tecnológico, no solo para la producción, sino para toda la cadena de valor.
Como ya se mencionó, las máquinas personalizadas se fabrican individualmente y se adaptan a las necesidades del cliente. Por regla general, solo se produce una única copia y, en determinadas circunstancias, estas máquinas también se pueden fabricar en pequeñas cantidades. Dado que las máquinas personalizadas se fabrican exactamente según las necesidades y deseos del cliente, son ideales como solución de automatización individual para optimizar procesos y procedimientos.
Construcción de máquinas personalizadas como forma de producción variante
Si ya existe una variante de producción para una máquina personalizada adecuada, se puede utilizar para la construcción de máquinas personalizadas para reducir costes. Podría tratarse, por ejemplo, de una serie de máquinas disponibles en el mercado, producidas en cantidades medianas o grandes y de las que ya existen buenas referencias en cuanto a productividad y practicidad.
De forma similar a lo que se conoce en la técnica del automóvil, de una máquina básica surgen diferentes variantes de máquina individuales. Estos están equipados con las interfaces mecánicas, sensores, actuadores, controles y parámetros de rendimiento necesarios en la variante de diseño. Además, cada vez más se adaptan mediante software a las necesidades específicas de los clientes y se les dota de las interfaces individuales Machine 4.0.
La ventaja de utilizar una variante ya existente de una máquina básica como base para el diseño personalizado es que se pueden utilizar sistemas modulares. No es necesario rediseñar todo desde cero, sino que se incorporan a la máquina personalizada conjuntos completos cuya funcionalidad y seguridad ya han sido probadas.
Producción personalizada de piezas de dibujo
Además de la construcción de máquinas personalizadas, la producción personalizada también se utiliza en la construcción de prototipos y para la producción de piezas de dibujo. Las piezas de dibujo o piezas personalizadas son piezas hechas a medida que se construyen basándose en un dibujo. Las piezas personalizadas y las piezas de dibujo generalmente no están estandarizadas, pero están diseñadas para requisitos específicos del producto. Sin embargo, a veces las piezas de dibujo también son piezas estandarizadas, pero su diseño difiere de las piezas estandarizadas en ciertos parámetros.
La construcción de máquinas personalizadas con frecuencia depende de las piezas de dibujo porque las piezas estandarizadas generalmente no pueden cumplir con los requisitos específicos de la máquina personalizada. Dado que las piezas de dibujo son piezas personalizadas fabricadas individualmente, su producción suele ser algo más cara que cuando se utilizan piezas estandarizadas.
Ventajas de las piezas de dibujo
La ventaja de las piezas de dibujo es evidente: producción individualizada y basada en las necesidades del cliente. ¿Pero qué significa eso exactamente? Significa que se pueden fabricar piezas personalizadas para una amplia variedad de aplicaciones y en una amplia variedad de materiales y superficies. Además, la producción personalizada puede tener en cuenta disposiciones complicadas, contornos exigentes o formas complejas de los componentes y utilizar materiales especiales. Por lo tanto, los dibujos se desarrollan exactamente según las necesidades del cliente y así se optimizan los procesos y secuencias con precisión.
Otra ventaja es el bajo número de unidades. Las piezas de dibujo se pueden producir en producción individual o en pequeñas series. No existe un almacenamiento costoso y oneroso, lo que a su vez conduce a ahorros de costes y a una mayor rentabilidad.
Por último, las piezas de dibujo son muy adecuadas para soluciones de automatización. La automatización siempre tiene como objetivo optimizar determinados procesos y procedimientos y en consecuencia aumenta la competitividad de la empresa. La automatización optimiza el uso de los recursos disponibles, reduciendo así los costes y aumentando la calidad y el rendimiento.
MISUMI como proveedor de piezas personalizadas
En la industria, las piezas personalizadas o piezas de dibujo son particularmente importantes para aplicaciones especiales. Si una empresa no puede recurrir a piezas estandarizadas, es posible que proveedores específicos fabriquen y entreguen piezas de dibujo. MISUMI ofrece componentes para tecnología de automatización y construcción de máquinas personalizadas, donde se puede configurar una variedad de productos disponibles. Los clientes tienen dos opciones para solicitar piezas personalizadas de MISUMI: en primer lugar, a través del configurador en la tienda en línea y, en segundo lugar, cargando modelos 3D
La tienda en línea MISUMI permite a los clientes configurar muchos productos estandarizados según sus propios requisitos. Estas páginas de producto cuentan con un configurador que permite seleccionar o restringir diferentes propiedades y parámetros del producto. Una vez configurado el producto, se puede visualizar incluso como modelo 3D, de modo que siempre es posible realizar más ajustes. Aquí encontrará tutoriales útiles para utilizar el configurador.
meviy es un servicio gratuito de MISUMI para la adquisición de componentes. El servicio le permite cargar sus propios modelos 3D. Las ventajas son que recibirá un presupuesto inmediatamente y podrá realizar un pedido en cuestión de minutos. El servicio está disponible para componentes mecánicos como piezas de chapa y componentes fresados. Para obtener más información, consulte este enlace.
¿Por qué piezas de dibujo de MISUMI?
Ningún sistema, especialmente en la construcción de máquinas personalizadas, puede prescindir de elementos de máquinas fabricados a medida. MISUMI ofrece una amplia gama de piezas personalizadas. Los componentes configurables más comunes incluyen, por ejemplo, ejes, ángulos o piezas de conexión. Pero los elementos de las máquinas para cintas transportadoras, para la transmisión de fuerza y otros accesorios también se pueden configurar individualmente.
La necesidad de automatización existe en casi todas las industrias. Los desafíos en un mundo globalizado incluyen no solo el coste y la calidad, sino también el tiempo. Los plazos de entrega cortos son una clara ventaja competitiva. Gracias a muchos años de experiencia y procesos probados, MISUMI puede entregar componentes configurados individualmente a tiempo y dentro del plazo dentro de unos pocos días hábiles. El tiempo de entrega se muestra antes de colocar un producto en el carrito de compras. Esta fiabilidad y velocidad de MISUMI ofrece a los clientes una certeza de planificación óptima.
Gracias a sus capacidades de producción en ubicaciones repartidas por todo el mundo, MISUMI puede satisfacer de manera óptima la demanda global de piezas personalizadas. Con servicios especializados y variaciones de productos, MISUMI puede acercarse aún más a sus clientes y satisfacer sus necesidades de productos personalizados. En última instancia, son los precios competitivos, los plazos de entrega cortos y los altos estándares de calidad los que hablan por sí solos de las piezas de dibujo de MISUMI.