Resortes industriales de compresión de gas: diseño, ventajas y usos

Los resortes de compresión de gas soportan piezas móviles o compensan el peso. Se utilizan, por ejemplo, para puertas, escotillas o brazos giratorios. Por motivos de seguridad, especialmente en ingeniería mecánica e ingeniería de planta, puede ser útil dotar a ciertos componentes y máquinas de escotillas. Los resortes de gas permiten abrirlos y cerrarlos, especialmente en puertas y escotillas pesadas. En este artículo del blog se explica cómo funcionan, qué variantes hay y dónde más se pueden utilizar.

13 minutos para leer

Transportadores de ruedas, transportadores de rodillos y bandas de rodillos: construcción, función y ventajas

Los ingenieros de manipulación de materiales recurren a los transportadores de rodillos para transportar productos, bienes y materiales de manera eficiente. Son inestimables, especialmente en logística, pero también en muchos otros sectores y diversos procesos de fabricación. En este artículo se analiza cómo se construyen los transportadores de rodillos, cómo funcionan y qué variantes existen.

11 minutos para leer

Cerámica técnica en la práctica: tornillos cerámicos, rodamientos cerámicos y rodamientos híbridos

Las cerámicas técnicas son cerámicas utilizadas en aplicaciones técnicas especializadas. Debido a sus propiedades especiales, como la resistencia a altas temperaturas y a los productos químicos, a menudo son la mejor opción en ciertas aplicaciones como los componentes de metal, por ejemplo. En este artículo se muestran algunas de sus posibles aplicaciones y se analiza la composición del material y la producción de cerámica técnica.

11 minutos para leer

Equipo de manipulación de materiales industriales

El equipo de manipulación de materiales garantiza que los materiales y productos se desplacen de manera eficiente, segura y fiable de un punto al siguiente. Desde la fabricación hasta el almacenamiento y la industria del embalaje, los sistemas de manipulación de materiales son fundamentales para optimizar los procesos y mejorar la productividad. En el siguiente blog se destacan los diferentes tipos de equipos de manipulación de materiales y sus beneficios específicos para aplicaciones concretas. También respondemos a la pregunta de qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el sistema de manipulación de materiales correcto.

9 minutos para leer

Rodamientos de bolas sellados: juntas, arandelas de sellado y arandelas de tapa

Los rodamientos de bolas son componentes críticos en muchas máquinas y equipos y desempeñan un papel central en el movimiento de baja fricción de las piezas. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de un ingeniero de diseño es la protección basada en el diseño de los rodamientos de bolas contra sobrecargas y fallos debidos al sobrecalentamiento, contaminación e influencias externas. Los rodamientos de bolas se pueden sellar, por ejemplo, o se pueden utilizar rodamientos de bolas ya sellados por la fábrica para lograr la mayor vida útil posible. Para minimizar la fricción y el desgaste, es necesario asegurarse de que los rodamientos estén suficientemente lubricados. Como parte del mantenimiento, los rodamientos de bolas deben comprobarse y relubricarse según sea necesario. Sin embargo, la tecnología industrial moderna utiliza cada vez más rodamientos sellados autolubricantes o no reparables, que ya están equipados por el fabricante con los elementos de sellado y depósitos de lubricante correspondientes.

9 minutos para leer

Selección entre resortes mecánicos y resortes de gas

Los resortes mecánicos y los resortes de gas son dos de los tipos de resortes más utilizados. Almacenan fuerzas y las liberan de nuevo según sea necesario. ¿Pero qué tipo de resorte es adecuado para qué aplicación?

9 minutos para leer

Impresoras 3D industriales: componentes, configuraciones e impacto en la calidad de producción

La impresión 3D está revolucionando cada vez más los procesos industriales al combinar eficiencia y flexibilidad. En nuestro blog aprenderá todo sobre los materiales más importantes, el papel de los filamentos y cómo los componentes personalizados garantizan la precisión y la fiabilidad. Descubra lo que hay que evitar y cómo dimensionar correctamente los componentes de su impresora 3D marca la diferencia.

10 minutos para leer

Tornillos – Descripción general del estándar

Existen diferentes sistemas de designación para las propiedades de los tornillos. Los estándares subyacentes constituyen la base para clasificar y designar los tipos de tornillos. En este artículo se presentan brevemente algunos de los diferentes estándares de tornillos y sus diferencias, y se proporciona una descripción general de los tornillos en la región europea.

19 minutos para leer

Tipos de ajuste y tolerancias – Descripción general

Las tolerancias y los ajustes son fundamentales en el sector de la fabricación. En el sentido técnico, las tolerancias definen una desviación permisible de una propiedad definida, como una dimensión nominal. Garantizan que los productos y componentes cumplan los estándares de calidad requeridos.

10 minutos para leer

Aislamiento térmico: Descripción general de las clases y áreas de aplicación

El aislamiento es un tema clave en la tecnología y la industria modernas que va mucho más allá de mantener calientes los edificios. Ya sea el aislamiento eléctrico de motores, el aislamiento térmico de tuberías o la protección contra temperaturas extremas en procesos industriales, un aislamiento correcto es fundamental para la eficiencia, seguridad y durabilidad de sistemas y equipos. En ingeniería eléctrica, las clases de materiales aislantes desempeñan un papel esencial para garantizar que las máquinas eléctricas puedan funcionar de forma fiable en condiciones extremas. ¿Qué son exactamente los materiales aislantes y cómo ayudan a aumentar la eficiencia y la seguridad de los procesos industriales? Lo encontrará en el siguiente artículo.

10 minutos para leer

Opciones de fabricación y aplicación de productos semiacabados en ingeniería mecánica

Productos semiacabados o subconjuntos muy importantes en la industria. Son el paso intermedio entre las materias primas y el producto final terminado. Por lo tanto, son importantes para muchas empresas en la fabricación de sus productos. Sin productos semiacabados, las empresas tendrían que procesar las materias primas para sus propios productos. Este artículo explica cómo se fabrican los productos semiacabados y dónde se utilizan.

8 minutos para leer

Placas angulares y soportes angulares: Descripción general y campos de aplicación

Se producen diferentes fuerzas en las conexiones de esquina o borde de las estructuras, lo que puede provocar la flexión o incluso el fallo de la construcción si no hay suficiente soporte o disipación. Las conexiones angulares pueden ayudar en este caso y proporcionar estabilidad. Se utilizan para distribuir eficazmente las fuerzas y cargas en estructuras de bastidor y estructuras de carga. El siguiente artículo explica diferentes tipos de soportes de montaje y soportes angulares que se utilizan en muchas aplicaciones industriales para estabilizar uniones angulares.

10 minutos para leer

Pasadores en voladizo/pasadores de cojinete en voladizo, diseño y aplicación

Los pasadores en voladizo/pasadores de cojinete en voladizo son fijaciones esenciales que se utilizan en numerosos sistemas mecánicos para almacenar y conectar componentes giratorios. Actúan como puntos de pivote y contribuyen a la estabilidad y precisión en aplicaciones de ingeniería mecánica y automatización. Este artículo presenta varios diseños y ejemplos de aplicaciones de pasadores en voladizo y pasadores de cojinete en voladizo.

9 minutos para leer

Engranaje sinfín: Expertos en relación de engranajes de bajo ruido

Los engranajes sinfín son una parte importante del diseño de muchas máquinas y sistemas. Ofrecen altas relaciones de cambio y transmisión de par, a la vez que ocupan poco espacio en la aplicación mecánica gracias a su diseño que ahorra espacio. Para encontrar la mejor solución posible para sus requisitos específicos, es importante seleccionar los componentes adecuados en función de las especificaciones y requisitos de rendimiento requeridos.

9 minutos para leer

Platinas de posicionamiento como guía óptima en la máquina: Descripción general y aplicaciones

Este artículo explora los diferentes tipos de platinas manuales y sus aplicaciones. Las platinas manuales son mesas especiales que se utilizan, entre otras cosas, en la garantía de calidad y en la tecnología de medición automatizada para la calibración y la monitorización de procesos.

7 minutos para leer

Sustancias que humedecen la pintura: ¿Qué son las LABS?

Las sustancias que interfieren con la pintura, abreviadas como LABS, conducen a resultados deficientes al recubrir materiales y piezas de trabajo. El esfuerzo necesario para las reparaciones posteriores es enorme. Por lo tanto, es importante conocer las fuentes de LABS en producción y tomar medidas preventivas si es necesario. A continuación, se presentan las fuentes de LABS y se muestran las opciones para identificar y eliminar las LABS.

9 minutos para leer

Principios de tolerancias dimensionales y selección de ajuste

Las tolerancias dimensionales desempeñan un papel decisivo en el diseño mecánico e influyen directamente en la funcionalidad y la calidad de las máquinas, dispositivos y otros productos mecánicos. En el diseño mecánico, las tolerancias se refieren a las desviaciones permitidas de las dimensiones ideales de un componente o un grupo de ensamblaje. Existen diferentes sistemas de conexión, como el orificio estándar y el eje estándar. Para obtener más información sobre las clases de tolerancia, consulte nuestro artículo de blog “Clases de tolerancia según ISO 22081 y DIN ISO 2768”.

12 minutos para leer

Cómo seleccionar la superficie de componente adecuada: Conocimiento básico sobre la rugosidad de la superficie

La rugosidad y la dureza de la superficie son propiedades importantes que deben tenerse en cuenta al seleccionar componentes. Aunque existen varios métodos para medir la rugosidad o la rugosidad superficial de la superficie de un componente. Sin embargo, estas mediciones a menudo tienen que convertirse a una dimensión estándar.

6 minutos para leer

Lubricación de accionamientos de husillo a bolas: Lubricantes, áreas de aplicación e información general

Los accionamientos de husillo a bolas o husillos con recirculación a bolas nunca deben utilizarse sin lubricación; de lo contrario, su funcionalidad no se puede garantizar y su vida útil se acortará. Pueden utilizarse lubricantes como aceite o grasa para la lubricación. Este artículo explica qué lubricante es adecuado para qué motivos y cómo lubricar de forma óptima los husillos a bolas.

12 minutos para leer

Equipo de prueba y elementos de posicionamiento para piezas de chapa

En este artículo de blog, analizaremos más de cerca los equipos de prueba y los elementos de posicionamiento de las piezas de chapa, explicaremos su importancia para la calidad de la producción y examinaremos su aplicación en ingeniería mecánica. El control de calidad de las piezas de chapa es crucial para garantizar la calidad del producto y la satisfacción del cliente. La precisión y la exactitud son esenciales en la ingeniería mecánica y la construcción de máquinas especiales. En este caso se utilizan equipos de prueba como pasadores de prueba, casquillos de posicionamiento y otros elementos de posicionamiento de alta precisión, que permiten una comprobación eficaz y fiable de las piezas fabricadas.

8 minutos para leer