Elementos para asegurar rodamientos axiales

En muchas aplicaciones industriales y mecánicas, los rodamientos son componentes críticos que proporcionan un movimiento reproducible y de baja fricción entre piezas móviles, árboles o ejes. Dependiendo de su lugar de instalación y función, estos rodamientos deben permitir diferentes grados de libertad y estar fijados de forma segura. Además de muchas otras opciones, se utilizan elementos de bloqueo como anillos de retención, tuercas ranuradas o tuercas de eje para asegurar piezas de máquinas como cojinetes, pernos o ejes contra desplazamientos axiales.

11 minutos para leer

Husillos de bolas: función/estructura/tipos/clases de precisión

Los husillos de bolas se fabrican según los criterios de selección y las especificaciones de DIN ISO 3408 o JIS B 1192, etc.

Los husillos de bolas son componentes de alta precisión que se utilizan en diversas aplicaciones para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los campos de aplicación de los husillos de bolas son muy diversos e incluyen áreas como máquinas CNC, impresoras 3D, robótica, máquinas herramienta y muchas otras aplicaciones industriales.

10 minutos para leer

Conceptos básicos para la selección de cilindros neumáticos

Los cilindros neumáticos son componentes importantes en los sistemas neumáticos que generan movimientos mecánicos utilizando aire comprimido. Se utilizan en diversas aplicaciones, como por ejemplo en la industria manufacturera, en la construcción de plantas o en la construcción de máquinas personalizadas.

10 minutos para leer

Temperatura de transición vítrea de polímeros

La temperatura de transición vítrea es la temperatura a la que un polímero amorfo o semicristalino pasa de un estado frágil similar al vidrio a un estado elástico como caucho. En este rango la movilidad molecular de las cadenas poliméricas cambia drásticamente, lo que conduce a un cambio en las propiedades mecánicas. A diferencia de las sustancias cristalinas, los materiales amorfos no presentan una red cristalina ordenada, sino cadenas moleculares desordenadas.

10 minutos para leer

Representación de roscas en dibujos técnicos

La representación correcta de las roscas en los dibujos técnicos sirve como base para la comunicación técnica entre los profesionales participantes. Se puede presentar información amplia de forma clara y comprensible a nivel internacional, lo que contribuye a un proceso fluido en la fabricación, la producción y el montaje mecánicos. En este artículo aprenderá cómo se representan en detalle las roscas y las perforaciones en la construcción de máquinas.

10 minutos para leer

Cálculo de resistencias al corte y resistencia a la tracción para tornillos

La resistencia al corte y la resistencia a la tracción son dos parámetros importantes para seleccionar y utilizar tornillos. Los tornillos se utilizan para conectar componentes por fricción y para soportar cargas mecánicas. Para garantizar que los tornillos cumplan con los requisitos de resistencia requeridos en una aplicación determinada, es importante saber qué son la resistencia al corte y la resistencia a la tracción y cómo se calculan.

9 minutos para leer

Comprensión de los daños en los rodamientos: causas, modo de fallo y prevención

Los cojinetes son componentes robustos y fiables en la ingeniería mecánica y la construcción de máquinas personalizadas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, pueden ocurrir daños en los rodamientos de estos elementos de máquinas ampliamente utilizados, generalmente como resultado de un comportamiento inusual durante el funcionamiento. En el peor de los casos, los daños en los rodamientos pueden provocar un fallo total de los cojinetes, lo que puede provocar tiempos de inactividad no deseados. Por eso es importante detectar a tiempo los primeros síntomas de daños en los cojinetes y remediar sus causas. En este artículo, analizamos los síntomas de daños en los rodamientos, sus causas y los modos de fallo típicos.

13 minutos para leer