Propiedades de los plásticos: ¿qué plásticos son adecuados para la ingeniería mecánica?

Los plásticos técnicos son una parte indispensable de la industria moderna. En particular, en la construcción de máquinas personalizadas, tienen una amplia gama de aplicaciones porque tienen un alto grado de flexibilidad y formabilidad. Es importante saber qué propiedades deben tener los plásticos en los componentes y las piezas estándar en la construcción de máquinas personalizadas. En este artículo se describen las aplicaciones más importantes de los plásticos en ingeniería mecánica.

5 minutos para leer

Tutorial: Módulo de elasticidad del acero - Ciencia de los materiales

El acero es un material importante en la industria moderna y se utiliza para una variedad de aplicaciones. Una propiedad crucial a tener en cuenta cuando se utilizan aceros es su elasticidad. El módulo de elasticidad o módulo de Young indica cuánta tensión se necesita para lograr un cierto grado de elongación. En este artículo veremos los diferentes tipos de aceros y sus respectivos módulos elásticos.

7 minutos para leer

Superficies de baja reflexión: LTBC y otras opciones

Las superficies reflectantes pueden causar fallos de funcionamiento en ciertas aplicaciones e incluso influir en los resultados, p. ej., en el control de calidad o las inspecciones dimensionales. Esto debe tenerse en cuenta al seleccionar una superficie. Pero, ¿cómo se pueden minimizar los reflejos? En este artículo se presentan varias opciones para el tratamiento de superficies y el recubrimiento de superficies. En particular, se explica el proceso de chapado cromado negro a baja temperatura, LTBC o también cromado negro.

13 minutos para leer

Procesos de mecanizado y rugosidad de la superficie asociada

El acabado correcto de la superficie influye significativamente en la funcionalidad, la vida útil y los costes de fabricación de los componentes. En este blog aprenderá todo lo que necesita saber, desde los conceptos básicos de la rugosidad de la superficie hasta los métodos de medición y las normas internacionales, pasando por ejemplos prácticos de cómo se representa la rugosidad en los planos y qué métodos de mecanizado ofrecen la calidad deseada. Sumérjase en el mundo de la precisión y descubra por qué incluso un micrómetro puede marcar una gran diferencia.

10 minutos para leer

Erosión y corrosión en ingeniería mecánica

La corrosión y la erosión afectan a la vida útil y al rendimiento de los componentes. Pero, ¿cuál es la diferencia entre erosión y corrosión? ¿Qué tipos existen? ¿Y cómo se pueden contrarrestarse estas fuerzas? El siguiente artículo lo examina con más detalle.

11 minutos para leer

Tolerancias de forma y posición. ISO 1101 y norma japonesa JIS B 0001: La información más importante

Las tolerancias de forma y posición son especificaciones técnicas que garantizan una manipulación uniforme de las dimensiones y tolerancias en la fabricación. Se utilizan principalmente en la fabricación de componentes para garantizar la precisión de las piezas.

6 minutos para leer

Clases de tolerancia de conformidad con ISO 22081 y DIN ISO 2768: Uso optimizado de tolerancias generales

Las tolerancias son un aspecto esencial para la fabricación de piezas mecánicamente móviles, ya que garantizan la interacción correcta de los componentes. Las tolerancias generales y sus clases de tolerancia se utilizan para simplificar los dibujos. La norma DIN ISO 2768 especifica las tolerancias. Muchos ingenieros de diseño utilizan tolerancias generales como una variación simplificada de tolerancias para facilitar el proceso de diseño.

14 minutos para leer

7 pasos para seleccionar una ruedecilla giratoria

Las ruedecillas giratorias proporcionan movilidad a objetos de todo tipo. La ingeniería mecánica y la construcción de plantas, en particular, a menudo requieren que los objetos se transporten a largas distancias. Gracias a las ruedecillas giratorias, es fácil y eficiente. Este artículo introduce importantes criterios de selección para las ruedecillas giratorias.

12 minutos para leer

Propiedades y funcionamiento con indicadores de carátula

Los indicadores de carátula son herramientas esenciales en la fabricación industrial y el control de calidad. Pero, ¿cómo sacarles el máximo partido? En este blog aprenderá todo lo que necesita saber para aprovechar al máximo sus indicadores de carátula: desde las funciones más importantes, hasta la lectura y sujeción correctas, para evitar errores de medición. Asimismo, recibirá valiosos consejos sobre mantenimiento, cuidado y calibración, para que sus indicadores de carátula funcionen con precisión a largo plazo.

11 minutos para leer

Los parámetros de moldeo por inyección de plástico más importantes: optimización para la máxima eficiencia

El proceso de moldeo por inyección de plástico es fundamental en la tecnología de fabricación moderna y permite una inmensa gama de componentes de alta calidad para una amplia variedad de industrias. Pero el camino desde el granulado hasta el componente terminado presenta numerosos desafíos. ¿Qué componentes y parámetros críticos intervienen? ¿Cuáles son los problemas más comunes que pueden ocurrir y cómo pueden solucionarse de manera eficiente? Encuentre respuestas a estas preguntas en este blog.

10 minutos para leer

Mediciones precisas de las roscas de conexión

Las mediciones precisas de las roscas de conexión son cruciales para evitar costosas fugas y fallos del sistema. En nuestro blog aprenderá qué herramientas de medición son realmente importantes y qué errores frecuentes debe evitar absolutamente al medir roscas. Obtenga más información y valiosos consejos para conseguir uniones sin errores en sus aplicaciones industriales.

9 minutos para leer

Detalles de las plaquitas de elastómero para acoplamientos

Los acoplamientos de elastómero son un tipo de acoplamiento de eje. Transfieren el par entre dos ejes y realizan tareas como la transmisión de potencia, la compensación de errores de alineación, pero también la amortiguación de impactos y vibraciones. Los acoplamientos de elastómero garantizan una transmisión de potencia óptima mediante el uso de varios materiales, y también en función de sus propiedades y forma del material. Las propiedades del acoplamiento de elastómero respectivo evitan simultáneamente que las vibraciones del eje de accionamiento se transmitan al eje acoplado. En el siguiente artículo se analiza qué propiedades son, cómo se determina la dureza de los elastómeros y qué ejemplos de aplicación existen.

9 minutos para leer

Rodillos y ruedas para usos industriales – Construcción y aplicaciones

En la ingeniería mecánica y en los procesos de automatización en general, es esencial que los materiales y los componentes de construcción se transporten de forma rápida y eficiente de A a B. Esto requiere una guía y una alineación intencionadas a lo largo de las rutas de transporte. Los rodillos y los tambores contribuyen significativamente a cumplir estas funciones. En este artículo se examina qué tipos de materiales se utilizan y para qué aplicaciones específicas se utilizan rodillos.

16 minutos para leer

Cintas transportadoras: construcción, capacidad de transporte y selección de cinta para procesos optimizados

Las cintas transportadoras son sistemas transportadores versátiles que desempeñan un papel fundamental para optimizar los procesos de producción industrial. Desde su diseño básico hasta los diversos tipos de transmisión y la capacidad de la cinta transportadora, en este blog se destaca cómo sacar el máximo partido de su cinta transportadora. También echaremos un vistazo a las diferentes formas de cintas utilizadas en las cintas transportadoras y le mostraremos qué buscar al reemplazar las cintas para garantizar un funcionamiento sin problemas en su planta industrial.

9 minutos para leer

Resortes industriales de compresión de gas: diseño, ventajas y usos

Los resortes de compresión de gas soportan piezas móviles o compensan el peso. Se utilizan, por ejemplo, para puertas, escotillas o brazos giratorios. Por motivos de seguridad, especialmente en ingeniería mecánica e ingeniería de planta, puede ser útil dotar a ciertos componentes y máquinas de escotillas. Los resortes de gas permiten abrirlos y cerrarlos, especialmente en puertas y escotillas pesadas. En este artículo del blog se explica cómo funcionan, qué variantes hay y dónde más se pueden utilizar.

13 minutos para leer

Transportadores de ruedas, transportadores de rodillos y bandas de rodillos: construcción, función y ventajas

Los ingenieros de manipulación de materiales recurren a los transportadores de rodillos para transportar productos, bienes y materiales de manera eficiente. Son inestimables, especialmente en logística, pero también en muchos otros sectores y diversos procesos de fabricación. En este artículo se analiza cómo se construyen los transportadores de rodillos, cómo funcionan y qué variantes existen.

11 minutos para leer

Cerámica técnica en la práctica: tornillos cerámicos, rodamientos cerámicos y rodamientos híbridos

Las cerámicas técnicas son cerámicas utilizadas en aplicaciones técnicas especializadas. Debido a sus propiedades especiales, como la resistencia a altas temperaturas y a los productos químicos, a menudo son la mejor opción en ciertas aplicaciones como los componentes de metal, por ejemplo. En este artículo se muestran algunas de sus posibles aplicaciones y se analiza la composición del material y la producción de cerámica técnica.

11 minutos para leer

Equipo de manipulación de materiales industriales

El equipo de manipulación de materiales garantiza que los materiales y productos se desplacen de manera eficiente, segura y fiable de un punto al siguiente. Desde la fabricación hasta el almacenamiento y la industria del embalaje, los sistemas de manipulación de materiales son fundamentales para optimizar los procesos y mejorar la productividad. En el siguiente blog se destacan los diferentes tipos de equipos de manipulación de materiales y sus beneficios específicos para aplicaciones concretas. También respondemos a la pregunta de qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el sistema de manipulación de materiales correcto.

9 minutos para leer

Rodamientos de bolas sellados: juntas, arandelas de sellado y arandelas de tapa

Los rodamientos de bolas son componentes críticos en muchas máquinas y equipos y desempeñan un papel central en el movimiento de baja fricción de las piezas. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de un ingeniero de diseño es la protección basada en el diseño de los rodamientos de bolas contra sobrecargas y fallos debidos al sobrecalentamiento, contaminación e influencias externas. Los rodamientos de bolas se pueden sellar, por ejemplo, o se pueden utilizar rodamientos de bolas ya sellados por la fábrica para lograr la mayor vida útil posible. Para minimizar la fricción y el desgaste, es necesario asegurarse de que los rodamientos estén suficientemente lubricados. Como parte del mantenimiento, los rodamientos de bolas deben comprobarse y relubricarse según sea necesario. Sin embargo, la tecnología industrial moderna utiliza cada vez más rodamientos sellados autolubricantes o no reparables, que ya están equipados por el fabricante con los elementos de sellado y depósitos de lubricante correspondientes.

9 minutos para leer

Selección entre resortes mecánicos y resortes de gas

Los resortes mecánicos y los resortes de gas son dos de los tipos de resortes más utilizados. Almacenan fuerzas y las liberan de nuevo según sea necesario. ¿Pero qué tipo de resorte es adecuado para qué aplicación?

9 minutos para leer